This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:TMS320F2800132上的 IDIV0支持

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345392/tms320f2800132-idiv0-support-on-tms320f2800132

器件型号:TMS320F2800132

您好!

我实际上要将代码从280025移植到2800132。

代码在280025上工作、但我在除法(uint32_t/uint32_t)方面有一些问题。

当 IDIV0支持不再激活时、它似乎会正常运行。

您能否确认 TMS320F2800132是否支持 IDIV0?

CCS 是12.4.0、编译器22.6.1。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F280013x 器件不支持 FASTINTDIV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    如需相关信息、F280013x 的通用电机控制实验项目使用此编译器选项、这就是我无法解答问题的原因。

    此致