This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CAN 总线自动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345012/tms320f28335-can-bus-auto

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025

我们过去使用的是 TMS320F280025。 这个 MCU 有一个自动总线打开:"在 CAN 已经进入总线关闭状态后、CPU 可以通过将 Init 复位来启动一个总线关闭恢复序列
位 如果没有这样做、模块保持在脱离总线状态。'

TMS320F28335是否有类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Wilson、

               DCAN 模块不具有自动总线打开特性。 28335中的 eCAN 模块具有此功能。 参阅 CANMC。 阿波