This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 EMIF1的 EtherCAT

Guru**** 2532510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342851/tms320f28379d-ethercat-for-emif1

器件型号:TMS320F28379D

我已经知道上面 TI 的 EMIF2 EtherCAT 示例的接线连接

 

在为 EMIF1使用16位的设计中、图中所示的接线是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请在4月1日前回复。

    谢谢。此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    如果 ET1100被视为16位存储器、则您需要使用 EM1BA1作为寻址的一部分、这是 我检查您的图表时唯一需要关注的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要将 EM1A[14:0]修改为 EM1A[13:0]、EM1BA1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、ET1100上的 ADR[0]位接地的原因是什么? 该器件是否有这种要求?