This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:两个 CPU 和放大器的代码示例;两个 CLA

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344633/tms320f28379d-code-example-for-two-cpu-two-cla

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

尊敬的专家:  

我们有在 F28379D 上使用2个 CPU 和2个 CLA 的示例吗?  

客户想了解如何规划连接器命令文件以实现这些内核的使用、或者我们是否有适用于此类应用的文档?