This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345759/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

Im 在 C2000 MCU 下工作、与这里的 drv8343一起、 当我从外部向泵提供压力时、电机电流(idq_in_a)会发生变化。

1.如果 idq_in_a 为电机电流、我想在施加压力的同时保持电机电流恒定。有可能吗?  

2.我们需要调整 drv8343驱动程序 IC 设置,我们不知道设置(14个寄存器)中有哪些可用的组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 通用电机控制实验的编译级别3 (如果您正在使用该版本)可实现基于用户输入的恒定电流控制。
    2. 有关详细说明、请参阅器件数据表中的"存储器映射"一节。
      1. DRV8343数据表位于 纹波。
      2. 许多人使用 DRV83 5 观看通用电机控制实验。 该数据表位于 现已问世。 (供任何阅读使用该设备的线程的人参考。)

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩