This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:用于对 TMS320F28375S 进行编程的调试器和编程器探针。

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344528/tms320f28375s-debugger-and-programmer-probe-for-programming-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

团队、您好!

您是否可以建议 对 TMS320F28375SPZPQ MCU 进行编程和调试需要使用哪种工具?


谢谢。此

致、 穆扎米尔·克雷希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muzammil:

    [quote userid="593347" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344528/tms320f28375s-debugger-and-programr-probe-for-programming-tms320f28375s 可否告知我 针对 TMS320F28375SPZPQ MCU 进行编程和调试需要使用哪种工具?

    所有 C2000器件(以及我相信所有 概括的 TI MCU)都使用 Code Composer Studio 进行编程和调试。  对于 C2000、您还必须安装 C2000Ware 才能访问提供的器件驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:


    我认为有一些误解。
    我之前讨论的是探针(或 JTAG 连接器)或类似的东西、用于在我的实际 PCB 准备就绪时进行编程和调试。
    XDS100V2是否兼容?
    还有其他更好的吗?

    谢谢。此

    致、 穆扎米尔·克雷希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muzammil:

    XDS100V2将与您的器件一起工作。 如果刷写速度对您来说很重要、其他调试探针可能会像 XDS200一样稍微快一点地刷写您的器件。

    此致、

    本·科利尔