This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:CCS 3.3

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346206/ccstudio3-ccs-3-3

器件型号:CCSTUDIO3

即使在我的申请获得批准后、也无法从(www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp CCS_3.3.83.20_Platinum.zip。 我正在使用 Linux Ubuntu 作为我的操作系统、并尝试在 Chrome 和 Mozila 上下载、但没有成功。 链路是否断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了说明这一点、我将 Linux Ubuntu 22.04用作主机、并将 Windows XP SP3以来宾身份安装在 VMwarePlayer 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试从以下链接进行下载?

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/3.3.83.20

    该链接对我来说是活跃的。 请重试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在重新启动计算机后成功了、有什么东西阻止了弹出窗口。 谢谢。