This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:安全 ROM

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341409/tms320f2800135-secure-rom

器件型号:TMS320F2800135

大家好、

从 F28002x 数据表中、我们可以看到有关 ROM 的两个存储器映射(安全 ROM 和引导 ROM)

但在 F280013x 数据表中、只有一个引导 ROM。 那么、为什么 F280013x 存储器映射中没有安全 ROM 呢?

另一个问题:  

在客户的应用 cmd 文件(如下所示)中、客户将 bootrom_code/func/Const 链接到 BootROM 存储器映射。

我认为 TI 使用 BootROM 来存储开始代码、但为什么客户可以使用它呢?

.bootrom_code:> Bootrom_EXT
bootrom_func:> Bootrom_FUNC
.bootrom_const:> Bootrom_const

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    F280013x 上仍然有安全 ROM (这通过存在安全 ROM 函数来表明、这些函数在引导 ROM 章节中进行了记录)、存储器映射中也没有指定位置。

    我认为 BootROM 不可修改、但我会和我们的其他引导 ROM 专家一起验证这一点。 如果您尝试修改引导 ROM 中的位置、您在存储器浏览器中看到了任何更改吗?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    引导 ROM 不可修改、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克