This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D:SD 卡插槽示例代码

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346031/tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-sd-card-slot-sample-code

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!


控制卡的背面具有 SD 卡插槽。 是否有可用的示例代码?

以前,有一个问题和答案,但似乎电子邮件是单独发送的,而不是特定的样本。

如果您有样片、请告诉我该链接。

 

另外、如果您知道如何使用 Simulink 解决此问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Endo、

    SD 卡示例位于  \driverlib\f2838x\examples\C28x\sdspi。