This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:I2C PinMux 认证- SysConfig

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346097/launchxl-f28379d-i2c-pinmux-qualification----sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我需要使用 SysConfig 配置 I2C 外设。 通常、I2C 模块具有开漏输出/悬空输入。

使用 SysConfig 时、SDA 和 SDL 有 pinmux 限定字段。

但不允许使用开漏和反相焊盘:

这是否意味着我需要任何收发器? 还是 在数字输出和物理焊盘之间自动插入一个开漏晶体管?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    此错误是一个已修复的错误、如果最新版本的 C2000Ware 中不提供此错误、则应在下一个版本中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    发布 c2000Ware 时、您指的是 C2000Ware 还是 SysConfig。 我现在使用的是:

    似乎是这些工具的最新版本。 当推出新版本时、CCS 会自动建议更新吗? 如果不是,我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    不是、我是说 C2000Ware。 SysConfig 只是一种工具、用于生成从 C2000Ware 中包含的源文件中提取的模块列表及其配置。

    新版本可用时,CCS 是否会自动提出更新? 如果不是,我该怎么做?

    我仔细检查了所提交的问题、它将在 C2000Ware 5.02中修复。 至于权变措施、您可以在调用电路板初始化函数后手动配置 GPIO 引脚配置、以覆盖该设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    仅凭我的理解:SysConfig 如何知道 C2000Ware 存在问题? 由于错误消息来自 SysConfig、因此在编译期间不会持续:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    它不知道 C2000Ware 存在问题、它仅根据您选择的配置检测错误。 有源文件会 进行错误检查、提供模块详细信息等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当安装 C2000Ware v5.02时、SysConfig 将看到其他选项可用、对吧?

    (顺便说一下、SysConfig 上当然有错误、但我认为这是一个很好的工具。 恭喜)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好了,当安装 C2000Ware v5.02时,SysConfig 将看到其他选项将可用,对吗?