This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何使用 SysConfig 在 CPU2上配置 ADC?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1337923/tms320f28379d-how-to-config-the-adc-on-cpu2-using-sysconfig

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用的是28379D MCU

在 CPU2上使用 SysConfig 配置 ADC。

但是、我在尝试将 ADC 添加到 CPU2时收到以下警告消息。

"需要在 CPU1上添加模拟 PinMux 模块。 为 CPU2添加 ADC 实例时"

我是否需要按如下方式进行修改?

科迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应出现延迟。

    您可以使用 SysConfig 直接添加 ASYSCTL 模块。 从 SysConfig 中打开 CPU1选项卡并添加 ASYSCTL 模块、它将删除您面临的错误。  

    此致、

    Meghavi