This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:XDS510仿真器问题

Guru**** 2766585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345274/tms320f28234-xds510-emulator-issue

器件型号:TMS320F28234

您好!

我将 CCS 版本8.3.1和仿真器 XDS510 USB 用于具有 F28234的定制电路板。 该设置以前可以正常运行、但现在显示的是仿真器 REST 错误、如果检查了目标配置中的测试连接、则显示以下错误。

执行命令:

%CCS_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatfilename%-v -X reset -X scantest

[结果]

** BoardFilePath:C:\Users\PEG145D\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\0\0\Brdiat\testBoard.dat
**重置仿真器
错误-- XDS510USB 重置失败
错误--检查仿真器/eZdsp 的电源
错误--然后检查您的端口地址

[结束:Spectrum Digital XDS510USB Emulator_0]

我尝试了不同的 仿真器、但同样的问题。 我尝试了 SDconfigX、但显示相同的错误。 已检查 JTAG 电压电平、情况正常。 问题可能是什么?

此致、

南都市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我使用的是 CCS 版本8.3.1和仿真器 XDS510 USB

    请注意、这是一个旧环境、不受支持。 我假设您使用的是 Spectrum Digital XDS510USB。 这些调试探针通常由 Spectrum Digital 生成并提供支持。 不幸的是、他们不再营业。  

    基于错误、PC 和 XDS510探针之间似乎存在一些通信问题。 检查以查看同一个探针在不同 PC 上工作。 您可能需要尝试重新安装驱动程序包。 不幸的是,我将无法就此提供更多的帮助,因为这超出了我的专长领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Rgds、

    南都市