This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-ADC:EP 是否支持单触发、多次转换?

Guru**** 2533170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346966/tms320f28035-ep-does-adc-soc-support-single-trigger-multiple-conversions

器件型号:EP

我已经阅读过 TRM、但我仍然 不清楚这一点。

这里是我的设置。

1.如果有三个 SOC、例如 SOC4、5和6、每个 SOC 具有不同的 ADC 通道和采样窗口、但只有一个触发源。

如果没有其他转换被注入或挂起,触发事件发生时会发生什么?

以下是 TRM 说的我"相信"的内容。

具有最低数量(最高优先级、SOC4)的 SOC 首先进行采样和转换。

当 SOC4的 EOC 完成时、具有下一个最高优先级的 SOC 在下一个(SOC5、无新触发器)开始。

当 SOC5的 EOC 完成时、SOC6启动(无需新的触发器)。

基本来说、一个触发、多次转换。

是这样运作的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    触发事件发生时,如果没有其他转换被注入或等待,会发生什么情况?

    您的理解是正确的、当所有 SOC 都使用单个触发器时、它们会设定转换的优先级、默认情况下、SOC0是最高优先级。 实际上、如果单个触发器启动 了所有 SOC 的转换、它们将 按优先顺序依次开始转换。 有一种方法可以对一对引脚进行同时采样、这在第 8.6节"同步采样模式"中进行了介绍 但这与您的主要问题是分开的。