This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:通过 SysConfig 更改 FreeRTOS 堆类型

Guru**** 2528290 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346157/tms320f28386d-change-freertos-heap-type-by-sysconfig

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

你(们)好!

我使用的是 SDK C2000Ware 5.1.0.0提供的 FreeRTOS、并使用 SysConfig 工具、我想更改堆类型、好像 SysConfig 工具参考了 heap4.c 文件、是否有办法更改为其他类型的堆并一起使用 SysConfig 工具?

感谢您的指导、

Ramon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    C2000Ware v5.02中包含了选择所需堆类型的功能(以及其他 FreeRTOS SysConfig 增强功能)、该功能应在本周推出。

    谢谢。

    阿纳维