This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:关于 VREFHI 和 VREFLO 引脚连接

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346088/tms320f280025c-about-vrefhi-and-vreflo-pin-connections

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

你好。

我想在器件的内部基准模式下执行 ADC。
我认为 VREFHI 和 VREFLO 引脚不是必需的、因为它们在外部基准模式中用作基准、但在这种情况下我应该如何连接这两个引脚呢?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroki、

    将 VREFHI 悬空或连接到高阻抗。 VREFLO 应该被连接至模拟接地。

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ibukun,

    感谢您的回复。

    我理解正确吗、您所说的"连接至高阻抗"是指安装一个2.2μF 电容器、就像在 LAUNCHXL-F280025C 上一样?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。