This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:用于 C2000的 CCS THEIA 与 CCS Eclipse

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347423/tms320f28p650sh-ccs-theia-vs-ccs-eclipse-for-c2000

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

 基于以下链接:

 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1282260/theia-vs-ccs/4861444?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THEIA%2520vs%2520CCS#4861444

 CCS 13.x (及更高版本)将也基于 Theia、适用于 C2000?

 谢谢。

 阿里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      CCS 13.x (及更高版本)也将基于 Theia (适用于 C2000)?

    可以。 在 CCS 12.x 之后的所有主要版本都将基于 Theia、并且支持 C2000。

    请注意、CCS Theia 1.3+已支持 C2000。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、从 CCS 版本13开始、将不再有基于 Eclipse 的 IDE? C2000ware 示例项目将是 THEIA 项目、而不是 Eclipse 项目?

    阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、从 CCS 版本13开始、不再有基于 Eclipse 的 IDE

    没错。  

    、C2000ware 示例项目是否是 THEIA 项目而不是 Eclipse 项目?

    请注意、CCS Eclipse 和 CCS Theia 之间的工程系统基本保持不变。 您可以将现有 CCS Eclipse 项目导入 CCS Theia。

    谢谢