This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:引导加载程序 PC 端编译错误

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347347/tms320f280037c-bootloader-pc-side-compilation-error

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试为引导加载程序编译 C++库、因为我需要进行一些修改。 但是、当我尝试编译 CAN 刷写工具时、会出现以下错误。

我使用的是 Visual Studio 代码2023、并按照他们页面中的教程设置了项目和编译器。 我从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否与您分享编译器设置?

    根据您的操作、屏幕截图错误似乎与标准库有关。

    谢谢。此致、

    拉杰什怀特