This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:TMS320F28334ZAYA

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347404/tms320f28334-tms320f28334zaya

器件型号:TMS320F28334

您好、TI 团队、客户问:是否 可以 完全用 TMS320F28334ZHHA 替代 EOL 器件? 而客户 加密算法在软件中进行设计。 谢谢!  

Rgds!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 EOL 器件 TMS320F28334ZHHA 可以 完全替换为 TMS320F28334ZAYA 吗?

    可以。  TMS320F28334ZAYA 在 在功能/电气/机械方面相同 第一个 视频。 绝对不应该有任何问题。