This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:有关目标客户和 TIDM-BIDIR-400-12估计应用的问题

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346600/tidm-bidir-400-12-questions-about-the-target-customer-and-the-estimated-applications-of-tidm-bidir-400-12

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12

大家好、团队成员:

 

首先、我要对去年支持我进行原型设计的团队表示衷心的感谢。

 

我想了解一下目标客户和这款转换器的预估应用情况。

 

大家都知道、如今、全球各地都在开发各种类型的双向直流/直流转换器。 特别是、我经常看到一些标称低电压输出为48V 的转换器已经发布。 但是、我很少看到标称低电压输出为12V 的转换器、例如 TIDM-BIDIR-400-12。

 

我认为这是归因于世界上的需求或某种东西。 另外、根据设计指南、我假设转换器的标称低电压输出为12V 的原因是为电池充电。

 

基于上述预期、我想问您的是目标客户和估计的转换器应用、换句话说、我想详细介绍转换器的开发目的。

 

另外、如果您知道、我想问一下为何主要发布标称低电压输出为48V 的转换器。

 

感谢您的全力支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Takumi-San,

    下面列出了用于 TIDM-BIDIR-400-12的应用: https://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12#applications 

    过去、12V 在许多电子系统中都很常见。 我没有完整的历史记录、但这是一个相对安全的电压电平、可以为许多应用提供足够的电动势。 当然、我们不能忘记、12V 电压很容易通过历史悠久的电池化学配方获得。  

    对于较小的瓦数负载、12V 的负载可以很好地工作、但当您开始查看2kW 甚至3kW 负载时、在12V 电压下需要250A 的电流。 这时、48V 系统开始变得更加有意义。  当使用48V 时、您可以针对给定的负载减小导体尺寸、因为流经的电流会更小。

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    感谢您回答我的问题。

    感谢你的详细解释,我相信。

    万分感谢。

    此致、
    Takumi