This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU2 IPCBOOOT

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346787/tms320f28p650dk-cpu2-ipcbooot

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的支持团队:

   我使用双 MCU 案例 memcfg_ex1_ram_management_CPU1和 memcfg_ex1_ram_management_CPU2进行调试、但无法找到  IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_bootmode_boot_from_flash);在哪里可以找到  此函数?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    函数在 device.c 中声明。

    此致、

    本·科利尔