This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:将 EtherCAT 工作周期提高到125us

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1338602/launchxl-f28p65x-improve-ethercat-working-cycle-to-125us

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

尊敬的 BU 专家:

我的客户希望将 EtherCAT 工作周期提高到125us。 但是、当他们将工作周期设置为125us 时、他们会在 PLC 侧看到通信错误。 由于 EtherCAT 中断仅消耗62.5us、因此它应支持125us 的工作周期。

是否有办法将工作周期提高到125us?

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我需要一两天的时间来研究这件事。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    您如何测量 EtherCAT 中断时间? 每一帧中发送了多少数据?  

    此外、客户是否正在使用 TwinCAT? 它们是否使用实时模式?  

    此致、

    本·科利尔