主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
以分辨率12在 STL 的官方安全诊断库中运行 ADC、是不带 DMA 的测试程序、启用 DAC-A 输出、并将值设置为2048。 在 LAUNCHXL-F28379D 开发板上、通过连接 ADCINA0引脚和 ADCINA1引脚、在 CCS12上进行调试、全速运行程序、在寄存器值窗口中观察 ADC 结果寄存器的值、始终查看 ADC 未采集数据的结果、 怀疑 DAC 发送的数据始终为0而不是2048。 尝试使用连接到 ADC ADCINA1引脚的 EPWM 和 GPIO 进行采集、结果寄存器具有正确的寄存器值。 在这种情况下、我应该怎么做?
此致、
本