This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:TI C2000 280039C -无法从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00中下载和运行 SPI DMA 环回工程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348080/launchxl-f280039c-ti-c2000-280039c---unable-to-download-and-run-spi-dma-loopback-project-from-c-ti-c2000-c2000ware_5_01_00_00

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F280039C

我正在 LAUNCHXL-F2800039C 开发板上使用 CC -版本:12.3.0.00005以及 C2000Ware - C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00

我可以从以下位置导入工程:

C:\ti\c2000\c2000Ware_5_01_00\driverlib\f28003x\examples\SPI

我也可以构建它、但当我去下载它时、我会收到以下错误。

我不存在 spi_ex2_loopback_fifo_interrupts 项目的这一问题。 就表示工作正常。

 布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    不能确定下载的意思,但出现目标配置错误的原因似乎是示例#5没有示例#2那样的目标 configs 文件夹。 从'C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f28003x\common\targetConfigs'文件夹导入 TMS320F280039C_LaunchPad.ccxml、您应该能够正常构建和加载程序。 仅供参考、我们现在拥有可用于开发的 C2000Ware 5.02。  

    艾什瓦里亚