This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:Uniflash 应用程序无法选择 CCXML 文件。

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1341218/tms320f28p650dk-uniflash-app-can-not-select-ccxml-file

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、专家

  由于我的工程在 TMS320F28P650DK9.ccxml 中选择"cJTAG 2引脚"作为闪存程序模式、因此我需要在使用 Uniflash 应用时选择相应的 ccxml 文件。 但在单击"开始"按钮后出现错误。

那么、如何解决该误差呢? 您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您使用的 Uniflash 版本是什么?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新版本:8.6.0.4688

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我正在查看我们的器件支持包团队有关 CCXML 的信息、以了解我们是否有支持 cJTAG 的 XML。  我会告诉你。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    下面是一个更新:当前的 CCXML 不支持 cJTAG。 我们的器件支持包团队将为您生成一个。   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    附件是更新后的 CCXML 文件和器件 xml 文件。  

    ccxml 文件  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/5226.TMS320F28P650DK9.ccxml

    器件 xml 文件 - /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/8030.f28p650dk9.xml

    更新步骤

     1.在 UniFlash 打开时将其关闭。

     2.  将新的 Device XML 复制到以下位置的 UniFlash 安装文件夹:C:\ti\uniflash_8.x.x\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\common\targetdb\devices。

     3.打开 Uniflash GUI、然后点击右上角的"Settings"选项卡。  

     4. 此时会弹出"Settings and Tools"选项卡。

     5. 在上面的窗口的底部,您将看到" Re 同步数据库"按钮。  单击它。  允许 IT 同步数据库-您将看到状态栏。  这需要几分钟时间。  完成后、重新启动 Uniflash.c

    6.选择附加的目标配置文件

    请尝试该过程、并让我们知道它是否起作用。

    此致

    西达尔特