This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:零负载变压器电流

Guru**** 2771685 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347377/pmp23126-zero-load-transformer-current

器件型号:PMP23126
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

在软件设计文档中、零负载稳定性结果如所示、

图 18给出了开关波形和输出电压。 在零负载下、开关频率将稳定在1kHz 左右。 CH2是 Leg1 HS 开关波形、CH 3是输出电压、而 CH4是变压器电流。

(C:\ti\c2000\C2000 SDK_5_01_00_00\solutions\pmp23126\source\psfbpcmc\include Ware_Digital)

我无法理解变压器波形是方形的。 因为在其他测试用例中、它显示为三角形。 在测试报告 TIDT275中、变压器电流也是三角形。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keval:

    在正常运行期间、当一对对对对角初级侧 FET 同时导通时、XFMR 电流的三角部分会出现。 电流的平坦部分来自两个高侧或两个低侧都导通的续流时间。  

    在频率降低模式中、对角线对重叠所需的最短时间保持不变、但由于我们将降低开关频率、因此续流时间延长了。 这是您在空载条件下的波形中看到的情况。 如果我们放大 XFMR 电流改变极性的位置、我们将看到电流的三角部分。

    此致、

    本洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。