This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:这些器件之间的 CMPSS 差异:0157 / 049 / P65?

Guru**** 2550290 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347095/tms320f2800157-q1-cmpss-diff-between-these-parts-0157-049-p65

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

香榭丽舍:

客户正在对0157Q1 + P65进行评估。

它们在048上有很多 exp。

以下是问题:

  • CMPSS 在这些器件之间有差异:0157/049/P65?

–不同的软件操作?

–工作模式的差异?

–这3个 CMPSS 的外部硬件设计是差动的?

请评论,谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    感谢您的耐心等待。

    F280015x 和 F28P65x 中的 CMPSS 在高/低比较器、数字滤波器、外部 FILTIN 支持方面与单独的斜升/斜降生成方面是类似的类型;但存在一些差异:

    • F28P65x 中的 CMPSS
      • 支持二极管仿真
      • 具有 RAMP CLK 分频器 RAMPCLKDIV
    • F280015x 中的 CMPSS 具有 DACOUT 功能

    F28004x 中的 CMPSS 仅在高比较器中支持斜升(不支持斜降)。 以下是与 F280015x 相比不支持的内容列表:

    • 它没有 DACOUT 功能
    • 它没有针对高电平和低电平比较器的单独斜坡
    • 它仅生成具有上升斜率的斜坡(斜坡上升)

    就软件而言、不用担心客户是否正在使用 SysConfig GUI。 它们可以从一个设备轻松迁移到另一个设备。 否则、他们需要手动更新 driverlib 函数。

    此外、对于硬件、无需更改信号调节。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi 您好:

    感谢您的清晰解释、我们将让客户了解这一点。

    BR RIO