请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157-Q1 主题中讨论的其他器件:SysConfig
香榭丽舍:
客户正在对0157Q1 + P65进行评估。
它们在048上有很多 exp。
以下是问题:
- CMPSS 在这些器件之间有差异:0157/049/P65?
–不同的软件操作?
–工作模式的差异?
–这3个 CMPSS 的外部硬件设计是差动的?
请评论,谢谢。
BR RIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
香榭丽舍:
客户正在对0157Q1 + P65进行评估。
它们在048上有很多 exp。
以下是问题:
–不同的软件操作?
–工作模式的差异?
–这3个 CMPSS 的外部硬件设计是差动的?
请评论,谢谢。
BR RIO
您好、RIO、
感谢您的耐心等待。
F280015x 和 F28P65x 中的 CMPSS 在高/低比较器、数字滤波器、外部 FILTIN 支持方面与单独的斜升/斜降生成方面是类似的类型;但存在一些差异:
F28004x 中的 CMPSS 仅在高比较器中支持斜升(不支持斜降)。 以下是与 F280015x 相比不支持的内容列表:
就软件而言、不用担心客户是否正在使用 SysConfig GUI。 它们可以从一个设备轻松迁移到另一个设备。 否则、他们需要手动更新 driverlib 函数。
此外、对于硬件、无需更改信号调节。
此致、
哈迪