This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:如何配置 F280034 FSI UDATA 滤波器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346535/tms320f280034-how-do-i-configure-the-f280034-fsi-udata-filter

器件型号:TMS320F280034

如何配置 F280034 FSI UDATA 滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过设置 RX_UDATA_FILTER 寄存器中的 UDATA_REF 值、可以对 FSIRX 模块使用用户数据过滤。 如果您希望 FSIRX 在检查 UDATA 匹配时忽略特定位、还可以选择设置该寄存器中的 UDATA_MASK。 更多相关信息、请参见 用户数据过滤(UDATA 匹配) TI-RTM 的"特性"部分。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应寄存器已配置、但不会生效。 是否有参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不认为我们有显示此功能的示例代码。 你说的"它不会生效"是什么意思? 是否仍在接收包含错误用户数据字段的数据? 您能否共享  RX_UDATA_FILTER 寄存器中正在使用的配置、以及接收到的错误用户数据字段是什么?

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项是、当写入 RX_MASTER_CTRL 寄存器中的 DATA_FILTER_EN 位以启用用户数据匹配时、请确保同时将0xA5写入到寄存器的高8位(KEY 字段)以使写入生效。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    `s,还可以