This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:hello、根据 F280034芯片数据手册、该芯片支持 UserData 筛选功能。 我根据手册配置了相应的寄存器、但它未生效、因为无法写入寄存器且 EN

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347237/tms320f280034-hello-according-to-the-f280034-chip-data-manual-the-chip-supports-userdata-filtering-function-i-configured-the-corresponding-register-according-to-the-manual-but-it-did-not-take-effect-because-the-register-could

器件型号:TMS320F280034

只能写入此寄存器、不能写入其他两个相关的寄存器位。

SDK 没有相关接口、因此我编写的接口如下:

使能寄存器写入1、但未生效

UserData Ref 值设置为0x10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    写入 RX_MASTER_CTRL 寄存器时、值0xA5也需要写入到 KEY 字段中。 如果仅写入 DATA_FILTER_EN 位、则写入 将被忽略、这就是您无法看到存储器浏览器发生变化的原因。 可以尝试将代码的第19行更改为以下内容:

    HWREG(base + FSI_O_RX_MASTER_CTRL) |= 0xA510;

    FSI_enableRxUserdataCompare () 是您创建的函数、对吗?

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据您所说的、问题已经解决了