This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:FOC 控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346369/tms320f28335-foc-control

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: controlSUITE

我正在尝试使用 TMS320F28335芯片来驱动永磁同步电机。 我用 TMS320F28335芯片的 ECAP 模块捕捉电机的转子位置、并使用开环 FOC 控制算法计算驱动电机的 PWM 信号。 然而、目前的现象是、随着电机转速的增加、电机抖动更加明显。 这是什么原因呢? 换言之、当使用 TMS320F28335芯片来驱动电机时、电机抖动的原因是什么? 感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当前使用的是哪个特定的软件解决方案? 一个来自 controlSUITE?

    此致!

    凯文