This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:049关于 EPWM XBAR / GPIO 输出 XBAR 的问题?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347849/tms320f280049c-q1-049-question-about-the-epwm-xbar-gpio-output-xbar

器件型号:TMS320F280049C-Q1

香榭丽舍:

#1.

我的客户已调查过此 E2E

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115940/tms320f280049-adc-and-cmpss-configuration-for-f280049

#2.

现在、他的问题是:

   目前、在我的应用中、一些 CMPSS CTRIP 通过 EPWM XBAR 进行路由、并配置为 CBC 模式或 OST。

    我想问:

  1. 使用 OST 模式是否可以缓解 ADC 精度问题? 从而允许在同一引脚上同时使用 ADC 和 CMPSS?

    2..反之、不建议使用 CBC 模式?

    3..是否有任何证据或某些报告表明同时使用 CMPSS 和 ADC 时存在精度问题?

请评论,谢谢。

BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    仅当 CMPSS 跳闸路由到 GPIO 时、通过 VDDIO 域(在此处获取 GPIO 电源)进行 ADC 转换时才会发生噪声耦合。  如果仅通过 EPWM XBAR、则这不应对 ADC 转换产生影响。  仅当 CMPSS 跳闸信号传递到 GPIO 时、CBC 才会使噪声耦合比 OST 更糟、但如果不是这样、那么 CBC/OST 应该无关紧要。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的回复。

    P65上的机制是否相同?

    抱歉、我的客户仍在询问此类 P65问题、因为他们也在研究 P65。

    PLZ 确认 P65是否相同。

     

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RIO、

    让我们继续离线讨论这个问题。  现在、我将关闭该主题。

    谢谢。

    约瑟夫