This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:内部阻断电路如何隔离工作?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342635/tms320f280039-how-does-the-internal-blocking-circuit-isolates-work

器件型号:TMS320F280039

大家好、

内部阻塞电路隔离如何工作?

此致、

赞讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    请允许我再花一天时间来研究这件事、并与您联系。 感谢您的耐心!

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    有几个人是 OOO 在长周末的时候,所以我将不得不更新你下周早些时候.  

    同时、我能否 谈谈您为什么需要这些信息?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:  

    感谢您的帮助! 使用 CMPSS1、CMPSS3和 CMPSS4的客户发现、当 VDAC/B3悬空时、CMPSS3将无法正常工作。 但当 VDAC/B3接地时、CMPSS 正常工作。 它们使用 A3作为 CMPSS3的输入。 现在、我们猜测是因为当 VDAC/B3悬空时 CMPSS3 MUX 上的某些引脚发生过压。 我们需要更多信息来确认这一点。

    此致、

    赞讷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    感谢您提供信息。 仅供参考、我仍在等待回复、但会尽快更新!

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    感谢您的耐心等待。 来自设计的反馈是、阻断电路检测焊盘或电源是否处于其最高电位、如果焊盘处于其最高电位(0.3V)、则输入多路复用器被关闭、从而切断到 CMPSS 的输入。 如果还需要其他东西、请告诉我。

    此致、

    艾里森