This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:是否有人拥有用于 DOS 的 PRG2XX?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348022/tms320f2800132-does-anybody-have-prg2xx-for-dos

器件型号:TMS320F2800132

您好!

我们正在使用 Spectrum Digital XDS510PP 在 W7下对 TMS320f206 DSP 进行编程、没有问题、但由于一些原因、我们要执行 DOS 形式的编程、而不是 Windows。

是否有人仍然有 prg2xx (不是 prg2xxW95)文件并且可以共享它们? Spectrum Digital 在市场上不再活跃、且其网页已关闭。

提前感谢!

帕维尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    很遗憾、prg2xx 是 Spectrum Digital 出品、而不是 TI 出品、您注意到、Spectrum Digital 已停产。 希望本论坛的相关人员能够为您提供所需的信息。

    谢谢

    小