This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMDSCND280039C

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, LMG3425EVM-043, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333379/tms320f280039c-tmdscnd280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: LMG3425EVM-043SysConfig

您好、TI 团队

我已经下载 TI 资源示例代码、用于  

具有有源钳位的 PMP23126-3kW 相移全桥参考设计

它用于 F280049C 控制器、但我有 TMS320F280039C Launch Pad。 我知道我无法在 Lanch-Pad 上测试所有内容、但我有 LMG3425EVM-043板来测试半桥。  

我需要 从 F280049C 到 F280039C 进行应用程序代码迁移、我已参考文档、但这些文档不是很详细、例如(chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../spruiw3.pdf

我曾尝试更改目标配置和 F280039C 器件头文件等内容、但仍然面临连接器问题等。

请帮助我将上面的 psfbpcmc_F28004X 代码迁移到 F280039C。 我只需要探测这些相移全桥 PWM 信号。

感谢您

您的真诚  

伦津·洛本

发光功率技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将目标更改为 TMS320F280039C 时、Code Composer Studio 能够构建更改而不会出现错误、 但是、在 Launchpad 上刷写时、由于一个存储器上无法访问存储器、它会卡在运行时、我不确定我 在做什么。 这里请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenzin:  

    您要使用您的项目的是哪个链接器命令文件? 您是否使用通用的28003x cmd 文件?

    另外、如果您不知道、C2000 Academy 有一个 迁移页面 、其中列出了一些其他现有的迁移工具/文档。 具体来说、有一个 自动迁移报告生成 工具、可帮助识别器件之间的 driverlib/寄存器等差异。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    是的、我使用了 genreric 28003X cmd 文件。 我注意到、使用提到的工具、28003x 不支持某些 EPWM 功能、如280049x、我该如何解析该功能、我可以执行引脚重映射、但 EPWM 功能特性如何呢?

    如何解决此类问题。  

    感谢您的提示回复。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tenzin:  

    您是否 想要了解特定的 ePWM 配置? 确保您  也要检查 F28003x TRM 的特定功能。

    关于迁移、我想添加的另一个注意事项是 、如果您使用 SysConfig GUI 进行开发、则可以在这样的器件之间非常轻松地进行迁移 (本视频 展示了如何在 SysConfig 中单击以执行迁移-您可能会发现它对迁移也很有帮助、因为 SysConfig 会自动生成您可以轻松查看的所有配置。 我  还将为 SysConfig 链接此应用手册)。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alison:

     psfbpcmc_F28004x 的示例代码没有 SysConfig GUI、同样的功能在驱动程序本身上不受支持、如 ePWM_SycOutPulseMode 等。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得您的联系电话并亲自联系以私下解决此问题。
    此致、谢谢

    伦津·洛本

    高级工程师

    发光时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tenzin、

    请将您的问题发布在此处。 我们可以通过 e2e 联系更多专家来回答您的问题。  在此移植过程中、您能否列举出您面临的问题、以便我们逐一解决?  错误的屏幕截图也将帮助我们了解错误。  

    苏米特