This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:性能改进数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347683/tms320f28386d-performance-improvement-data

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

浮点单元(FPU)、三角函数加速器(TMU)、非线性比例积分微分(NLPID)控制、快速整数除法(FINTDIV)和循环冗余校验(VCRC)加速器进一步增强了 C28x CPU 的性能

TI 是否提供使用 FPU、TMU、NLPID、FINTDIV、VCRC 与不使用 FPU、TMU 的性能提升数据进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    spry288具有您正在查找的一些信息。

    对于 FINTDIV、您可以在 C2000Ware 中找到基准测试信息

    C2000Ware_5_01_00_00\libraries\math\FASTINTDIV\c28\docs