This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:错误1015

Guru**** 2536990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1344288/tms320f28335-error-1015

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有一个问题、TMS320F28335 Delfino 剂量下的 ld1无效、并且控制板剂量未响应。

我希望 您能帮助我修复在使用 Simulink 时出现的错误  

 "在您的硬件板上部署时出现以下错误:

调试服务器脚本(DSS)错误:SLF4):加载类"org-s1f4j.impl.StaticLoggerBinder 失败。

SLF4]:默认使用不运行(NOP)记录器实现

SLF4J:请访问 www.slf4j.org/codes.html 以了解更多详细信息。

CPU 名称:未指定(连接到第一个 CPU)

***正在启动调试会话...

***调试会话名称:Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator_@á/C28xx

电路板名称:Texas Instruments XDS100v1 USB Emulator

*** CPU 名称:C28xx

***连接至目标...

器件可能已锁定、调试探针连接可能不可靠。 如有可能、解锁设备(例如使用 WAIT)。'

以及 code composer studio 出现的错误。

"连接到目标时出错:

(错误-1015)
器件未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能的话解锁器件(例如、在复位模式中使用等待、并且将电路板电源关闭后重启)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。'
此致、
雷茨克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您过去是否能够连接到此设备?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、它运行正常、没有任何问题
    我测量了一些电容、发现连接到3V3的电容读数为0.096、连接 到1.8读数1.38
    5V 电容器的读数为5V。
    这是问题吗?
    如果是、是电容损坏还是 IC 损坏、
    如果控制卡中没有损坏、我能否使用 uniflash 来解决此问题
    此致、
    雷茨克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我测量了一些电容,我注意到连接到3V3的电容读数为0.096,连接 到1.8读数1.38

    如何测量电容?  

    您可以尝试将器件置于等待引导模式还是引导至 SCI 模式、然后尝试连接吗?  

    此外、您能否尝试在目标配置中测试连接? 请在此处发布输出日志。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在使用万用表将套件插入笔记本电脑时测量了电容。

    我以前在 code composer 尝试过连接、但一切都无法连接。

    如何将器件置于这些模式? 很抱歉、这是我第一次使用 TI 产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    有关如何更改引导模式的说明、请查看 controlCARD 用户指南。 通常可以使用其中一个开关更改引导模式。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

               只需简化问题即可对其进行调试。 从图片中删除 Simulink、并确保可以使用 CCS 连接到器件。 如果器件/电路板因某种原因被损坏、则无法采取任何措施。

    如果由于密码位置损坏无意中保护器件、您将能够使用 SCI 引导模式至少连接到器件。 为实现这一目的、您需要做的就是将 GPIO84/XA12引脚连接到低电平。 请参阅 表8-1. 引导模式选择 数据表的第109页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、使用 code composer 和 uniflash 后问题得以解决。

    此致、

    雷茨克