This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:功率测量库兼容性

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347862/tms320f28027-power-measurement-library-compatibility

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

可以使用功率测量接头  power_meas_sine_analyzer.h 与28027微控制器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin,

    是的、我们可以使用。

    谢谢。

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shashank 的回复。 在定点微控制器中实现它是否有任何参考示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们从 C2000Ware 支持的器件均为浮点微控制器。 因此、我们没有任何 F28027或任何定点微控制器参考示例。  

     谢谢。

    沙山克