This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:-

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1345580/tms320f28p650dk--

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

我使用 F28P65器件、在使用 TI SysConfig 工具为16位 SDRAM 应用设置 EMIF 时遇到问题。 我在此处为该问题提供了一张快照、我  在外设和引脚配置部分中未看到缺失的信号 EMIF1_DQM0和 EMIF1_DQM1。 有什么想法吗? 我认为这可能是工具错误、并采用了最新的 TI SysConfig 工具、但问题仍然存在。 请参阅所附的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan,  

    我将检查这一点,并回到你星期二,四月9日。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的付出和帮助、Sahil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan,  

    对延迟回复深表歉意。  

    我能够看到您上面提到的信号、  

    步骤1)请指出您为该项目使用的 C2000ware 和 CCS 版本。 以前的版本可能存在问题。 我使用 CCS 12.4和 C2000ware_5_00对其进行了测试。

    步骤2)可能是由于其他添加的模块、这些信号不可用。 如果您可以共享.syscfg 文件以确定出现了什么问题、这将会有所帮助。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:  

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我正在使用  

    Code Composer Studio 版本:12.5.0.00007  

    C2000ware 版本: C2000Ware_5_00_00_00

    C2000 SysConfig (5.00.00.00)

    出于某种原因、我无法在此处上传.syscfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan,  

    您可以通过 e2e 上的电子邮件或个人信息发送文件。  

    谢谢。