This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:将参考代码移植到 TMS320F280049C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F280039, TMS320F280039C, TIDM-02014, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346678/tidm-02014-porting-reference-code-to-tms320f280049c

器件型号:TIDM-02014
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C、SysConfig 、C2000WARE、 TMS320F280049C、TMS320F280039

尊敬的专家:

我将把在 TMS320F280039C 中编码的 TIDM-02014代码移植到 TMS320280049C。 经过整体调查、TIDM-02014似乎仅支持使用 SysConfig 进行 TMS320F28003x 和2倍外设器件设置。 如果我要将该参考设计移植到 TMS320F280049C、如何使用 SysConfig 自动配置外设、或者如何修改 xx.js、xx.json 和 xx.projectspec 文件?

此致、

义宪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我修改了以下文件进行移植、 并修改了必要文件、cmd 文件和 traction_inv_f28004x_cpu1.projectspec 的路径。 并创建28004x 文件夹。

     C:\ti\c2000\c2000_SDK_5_01_00\.metadata\ Ware_Motor sdk.json

     C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_01_00_00\.metadata\.tirex\ macros.tirex.json

     C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_01_00_00\.metadata\.tirex\ MotorControlSDK.content.tirex.json

     C:\ti\c2000\c2000_C2000_SDK_5_01_00_00\.metadata\.tirex\.Dependitions.json Ware_Motor

     C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_01_00_00\.metadata\.tirex\.Dependations\ traction_inv_f28003x_cpu1_0.dependency.tirex.json

    在我看来、 其余的工作似乎是设置外围设备和创建相关文件。  似乎有两种方法可以做到这一点。

    (方法1)使用 SysConfig 文件修改现有的 hal.syscfg。 :从 TMS320F280039到 TMS320F280049C

    (方法2)直接修改与物理相关的文件。  

     在下一个修订版本中使用(方法1)似乎是可取的、但这项任务并不容易。  就目前情况而言、如果我正在使用、我希望得到您的建议(方法1)

    此致、

    义宪