This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:使用 CMPSS 模块的 DAC 输出

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348300/tms320f2800137-dac-output-using-cmpss-module

器件型号:TMS320F2800137

大家好、

如何配置 CMPSS 模块以获取 DAC 输出?

我已启用 CMPSS DACL 输出使能。

添加了 CMPSS 模块、并配置 DAC 以从影子寄存器中获取值。

以某个间隔改变循环中 DAC 的值。

在监控引脚 A0/C15/CMP1_DALL/15时、未获得任何输出。

如何配置引脚 A0/C15/CMP1_DALL/15以获得输出?

2.从 CMPSS_setDACValueLow (myCMPSS0_BASE、1000)设置值时、我从函数 CMPSS_getDACValueLow (myCMPSS0_BASE)获取值为"500"。 我在这里做错了什么?

请帮助我修改此示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好!

    感谢您的耐心等待。

    CMP1_DACL  配置而言、您还需要启用 CMPSS 模块。

    它将检查您的代码并对您进行更新。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还请分享您的观察结果、第二点是"当从 CMPSS_setDACValueLow (myCMPSS0_BASE、1000)设置值时、我从函数 CMPSS_getDACValueLow (myCMPSS0_BASE)获取值是"500"。 "我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享整个代码片段、以便我自行运行。

    此致、

    哈迪