This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TMS320F280039C

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348020/tms320f280039-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们在使用 XDS110调试探针、并在调试会话期间看到以下问题。 目标正在断开连接。  

谢谢

纳杰玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅本 文档 进行初始调试。  

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我们能够通过 JTAG 对板上的 C2000器件进行编程-可以通过 CCS 或 UniFLash。 但是在 CCS 上的调试会话过程中、目标逐渐断开。  

    电路板上有一个 cJTAG 接头、并连接到 XDS110调试探针。

    谢谢

    纳杰玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是因为噪声 影响电路板上的 JTAG 信号。 最好在板上进行检查。