This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:SysConfig 中器件的引脚编号不断变化

Guru**** 2828325 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347693/tms320f2800157-pin-number-for-part-in-sysconfig-keeps-changing

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我使用 F280015x 的80引脚版本创建了一个工程、但稍后会在 SysConfig 中将其切换到64引脚器件。 如果我关闭 CCS、项目将返回到80引脚部件。 我可以将其改回64引脚部件、但这样会中断引脚分配。 我如何才能使其保持与 SysConfig 中的64引脚器件一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    您是否在"Project Properties"->"Build"->"SysConfig"->"Basic Options"中指定了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但这确实让我进入了 SysConfig 下的"Miscellaneous (其他)"部分、其中封装和器件被定义为80引脚器件。 将其更改为64引脚器件似乎可以解决我的问题。 谢谢!