This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:如何使用 DAC 输出到280025中的一个引脚

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348743/tms320f280025c-how-to-use-dac-to-output-to-a-pin-in-280025

器件型号:TMS320F280025C

280049有 DAC、280025有 DAC 吗? 我无法找到它。

尽管 CMPSS 包含内部 DAC、但根据参考手册、"基准12位 DAC 输出仅供内部使用、无法在外部观察"

那么、如何将数字数转换为模拟信号并输出到引脚、以便可以用示波器进行观察? 请为我指出一个示例项目。

谢谢。

昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    否、此器件没有专用 DAC、请参阅 C2000外设指南。CMPSS DAC 是适用于此特定器件的唯一 DAC 版本。

    我将请 CMPSS 专家帮助使用特定的 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    感谢您的耐心等待。

    正如 Omer 提到的、遗憾的是、此器件没有 DAC 外设、因此您可以在引脚上输出。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Omer 和 Hadi

    请关闭此案例