This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 我叫 Lucas Paiva、是一名在 Formula Student 团队工作的本科生。 一直使用 InstaSpin 开发三相逆变器。 最初、我从 LAUNCHXL-F28069M + BOOSTXL-DRV8301入手、以对理念进行了验证。 最近、我设计了自己的定制电路板(仍使用 LAUNCHXL-F28069M)、其规格如下:
目前、我使用以下电机规格对其进行了测试:
我已成功完成 Lab1b 的开环控制、信号完整性看起来令人满意(使用示波器并通过绘制 Lab1b 的变量进行了验证)。 但是、我在实现闭环控制(Lab1c)时遇到了困难。
我在 Lab2a (也是2c)中的电机识别过程中面临挑战。 我没有使用标称电流和电压。 目前、我用一个30V 电池为系统供电、此电池被限制在10A 直流输入电流(由一个熔丝保护)。 为了使用较低的电流、我通过将匝数增加到五来修改电流传感器、从而使灵敏度为17.6mV/A (USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 设置为187.5)。
尽管存在大量参数调整、但我仍然成功完成了电机识别、但电机随后无法运行。 估算器似乎变得不稳定、导致电机运行不稳定并失速。 此外、我获得了 e-10级的电感值(LSD/LSQ)、这意味着很大的不准确。
我使用 motorware_sectioning_users_variables 电子表格来调整我的值、但未产生令人满意的结果。
一些具体问题:
我应从何处开始故障排除? 尽管在论坛上尝试了各种方法和咨询了类似的主题,但由于缺乏进展,我仍然感到迷失。
是否建议尝试在电流和电压接近标称值的情况下识别电机?
是否有其他方法可以验证电流和电压增益? 尽管三次检查,我怀疑我可能忽略了一些东西。
我是否应该为电流和电压传感器配置偏移或偏置? 我的理解是、这些都是在 Lab2a (和2c)中计算并应用、并且以后可以重复使用它们。
附件是 my user.h、user_j1.h 和 motorware_selecting_users_variables.xls 文件。
motorware_1_01_00_18和 CCS 12.6.0.00008 (ARM、MacOS)
谢谢
e2e.ti.com/.../8357.user_5F00_j1.he2e.ti.com/.../2061.motorware_5F00_selecting_5F00_user_5F00_variables.xlsx
卢卡斯
我注意到的第一件事是您提到这是 ACIM 电机。 参考可以得出 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南有一些针对 ACIM 电机的特殊注意事项。 当前版本(修订版 I)的第6.4节专门讨论了这些差异。 第6.10.2节介绍了 ACIM 电机 ID 的常见故障排除步骤。
一目了然地看着您的 user_j1.h 文件、我看到您已考虑到这些更改。 不过、我看到您的 RES_EST_CURRENT (20A)非常高、尤其是看到您的最大电流也为20A。
我初步看到的最后一件事是、select_user_variables Excel 工作表中计算出的 HW 极点明显低于最小极点值。 确保您遵守提供的最小值。
此致、
杰森·奥斯博尔恩