This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:通过 USB 重写 Plugram 闪存

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1347235/tms320f28386s-plugram-flash-rewriting-via-usb

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

大家好!

我有一个关于通过 USB 重新写入 PRagram 闪存的问题。

①我已经 按照图中所示为 TI C2000 F2836x USB 引导设置了引导引脚、这可以吗?

②使用 SysConfig 配置后编译时、我收到以下错误。
有没有办法解决这个问题?

 C28xx_CPU1:闪存编程期间出现错误。 地址0x00078008、FMSTAT (某些器件上的 STATCMD) 0x00000030

 C28xx_CPU1:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误

③我看到了如何使用来自用户程序的 USB 引导加载程序。
借助 F2838x 是否可以实现这一点?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/758414/ccs-tms320f2837

此致、  

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    您是否尝试过 C2000Ware 和 USB 闪存编程器实用程序中提供的现有示例?   

    地点:  \device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_USB_flash_kernels

    请告知我们这是否可行。  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您的答复。

    我会尝试使用它。

    此致、  

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我当前正在使用 TMS320F28386S。
    我可以使用 F2837xd 的实用程序吗?
    如果没有、请让我知道如何对其进行定制。

    此致、  

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはシッダールタ、

    答えはどうですか μ A?
    お客様が促しています。

    よろしくお願いいたします

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤

    该实用程序也可用于 F2838x、但必须为其编写闪存内核代码。

    您可以参考适用于 F2837x 的现有示例并将其移植到 F2838x。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    客户询问如何迁移。
    F2837x 和 F2838x API 相似、因此我认为在寄存器等方面没有任何变化。
    只需更改头文件就足够了吗?
    如果您有任何具体的移植说明、请告诉我。

    此致、  

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、

    USB 外设在这些器件上是相同的。  在移植以下内容时、

    1.时钟频率、

     USB 引脚(这些器件上的引脚多路复用器会有所不同)

     3.中断  

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Siddharth:

    感谢您的答复。

     将检查三件事。

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ito、  

    我要结束这个话题吗?  

    此致

    西达尔特