This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:我必须在我的现有项目中配置以太网。

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349638/tms320f28386d-i-have-to-configure-ethernet-in-my-existing-project

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我必须在现有项目中配置以太网,因此请帮助我 从基本的配置以太网。  以太网对我来说是全新的功能  

(1)如何为 以太网配置配置 CM 管理器。

(1)如何设置 IP 地址。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     C2000Ware 中提供了一些可供参考的以太网示例。  

    这些寄存器位于  \libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip\examples

    有一个基于 LWIP TCP/IP 堆栈的 Web 服务器示例和 UDP 示例。

    此致

    西达尔特