This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:MPPT 实现

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1342983/tmdshvmtrinspin-mppt-implementation

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

您好!  

在过去两个月中、我们一直积极参与采用 F280025C 控制器的 InstaSPIN 项目。 提供的 InstaSPIN 代码已成功集成到我们的定制电路板中、产生满意的结果。 但是、在实施 MPPT 算法时、我们遇到了挑战。

尽管在互联网上进行了广泛的研究、但我们主要发现了各种 MPPT 算法的理论解释。 令人遗憾的是,这些解释缺乏对我们的项目至关重要的实际见解。 由于我们的目标是将 MPPT 算法集成到 InstaSPIN 项目中、因此需要有关该算法实现的实用指导。

我们承认、除了在该项目中实施 MPPT 算法之外、我们还缺乏对 MPPT 算法的特定了解。 因此、我们请您的帮助、帮助我们完成项目的这个关键方面、或者为我们提供在 F280025C 控制器上实施 MPPT 算法的初步想法和起点。

鉴于完成该项目的紧迫性、将非常感谢您能够提供的任何及时帮助或指导。

感谢您的理解和支持。