This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:VDD 向下、VDDIO 向上

Guru**** 2928470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349790/tms320f28384d-vdd-down-vddio-up

器件型号:TMS320F28384D

您好!
是否允许 VDDIO 和/或 VDDA 开启而 VDD 关闭? 在 d/s 中找不到任何内容。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    这涵盖了 DS 的"电源时序"部分。  请参阅方框图。  数据表还指示 VDDIO 到 VDD 之间的延迟没有限制(请参阅电源管理模块运行条件表、最后一行)。  允许这种情况(VDDIO 开启/ VDD 关闭)、但器件将处于未知/无法操作模式、因为不存在 VDD (内核电源)。

    此致、

    约瑟夫