This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:关于 TMDXIDDK379D 插件板串行端口无法识别问题

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349278/tmdxiddk379d-about-tmdxiddk379d-plug-in-board-serial-port-not-recognised-problem

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280025C

 您好!

 TI 朋友!

 我们的客户以前用过这个379D 套件、有自己相关的 PC 软件来观察、分析相关的波形、数据、一直使用非常流畅。
由于该套件已使用多年、因此我们将其替换为相同的新套件。 程序仍然可以正常刻录,但使用串行端口进行数据传输时,相应的 COM 端口无法识别,起初我们认为它是一个计算机串行端口驱动程序问题, 我们使用了连接到相应线路连接的 F280025C 开发板、设备管理器中的设备管理器实际上会自动识别相应的 COM 端口、这让我们感到震惊。
 那么 USB 串行端口和28379D 插件板主机软件无法识别和传输数据的原因可能是什么?此套件是否有新的驱动程序?或者我的连接电缆是否有问题?
 谢谢!!!