This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:有关 PCB 覆铜的问题

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1349422/tms320f28p650sh-question-about-pcb-copper-pouring

器件型号:TMS320F28P650SH

尊敬的 Champs:

客户现在正在设计原理图和 PCB。 他们发现、176引脚封装的底部有很多导通孔。 客户想知道是否所有四层铜都必须铺设在 DSP 底部? 或者 DSP 器件的电路板表面层不能覆铜吗? 因为客户担心如果表面层也被覆铜、引脚上会有焊料溢出。
我们对电路板的铜布局有什么要求吗? 客户想知道 DSP 下方的表面是否有覆铜。 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定出现了什么问题、我无法编辑上述文章、客户想知道 DSP 下的表面是否需要在 HLQFP176封装中浇注铜。 我们的演示板仅使用 BGA 封装。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    PTP176封装是 PowerPAD 型封装、 这意味着封装的底部金属层必须至少向由绿色方形(6.237x6.237)所界定的铜和过孔进行热传导、以确保器件在高速和最大负载运行时具有适当的热导性。  这与176P F2837x 和 F2838x PowerPAD 器件没有什么不同。

    此致、

    约瑟夫